This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:使用 PWM 中断

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/642281/cc3220s-launchxl-using-pwm-interrupt

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3200

您好!

我正在使用 CC3220S 进行新设计。 我需要 PWM 中断、但根据我的理解、PWM 驱动器没有中断功能。 如何解决此问题? 关于在没有驱动程序的情况下管理中断、我应该阅读技术参考中的哪些主题?    

我需要你的建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我记得正确的话、CC3200就有这个选项。

    您可以访问 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/t/425210?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pwm%20interrupt

    随着 CC3220的发展并转向统一的 TI 驱动程序方法、一些选项已被弃用、但我相信、通过一些努力、您可以使其再次有效(因为驱动程序库仍然存在)。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、这很有帮助。 我已经使用 PWM 频率下的计时器中断解决了我的问题。  

    实际上、我在搜索有关访问/写入 CPU 和外设寄存器的文档。

    如果 TI 启动一个有关这方面的简单参考示例、可能会发生这种情况。 这会很有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、我很高兴您修复了它。

    我们将根据您的反馈进行展望。

    谢谢、

    Shlomi