This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220S-LAUNCHXL:获取 CC3220的 NTP 时间示例

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/642538/rtos-cc3220s-launchxl-fetch-ntp-time-example-for-cc3220

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

是否有人可以提供示例以获取 CC3220中的 NTP 时间?

与 CC3200相比、CC3220 SDK 似乎没有时间示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zacson、

    我认为 CC3220的 AWS IoT 插件中有一个。

    C:\ti\aws_cc3220_1_10_00_07\source\ti\net\SNTP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的、没有。
    正如 Karl 提到的、您可以从 AWS 插件或 Azure 插件获取。
    此致、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家。 我能够从 AWS 插件中获取该片段。