This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/642367/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在使用 LAUNCHCC3220MODASF。 我无法访问该板。

最初、电路板工作正常、我可以通过制作 AP 来访问它。

我可以看到网络为"mysimplelink-xxyyzz"、其中 xxyyzz 是电路板 MAC 地址的3个最小字节。

 然后、我尝试使用 Uniflash 工具在 CC3220上下载映像。

之后、电路板变得无法访问。

我尝试通过按下开关 SW4 (即恢复出厂设置)开关将其恢复为默认配置。 不管用。

然后、我尝试了 SOP 方法、但也没有成功。

在本例中、请帮助我访问电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定电路板的状态、但 Uniflash 应在通过引导加载程序进行连接时恢复。

    您使用的是自己的定制板还是 LaunchPad?

    您是否能够通过 Uniflash 进行连接?

    此致、

    Shlomi