This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:具有 Azure SDK 和 UploadToBlob 的 CC3220

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/641891/cc3220s-launchxl-cc3220-with-azure-sdk-and-uploadtoblob

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

我们将 CC3220与 Azure Sample MQTT 项目搭配使用。  我们添加了对 Microsoft 的 IoTHubClient_LL_UploadToBlob 的调用、以将信息包发送到云。   

我们的 destinationFileName (列表中的第二个参数)包含正斜杠。  这会导致 TI SDK 返回错误。  Blob 仍将正确上传、但返回值不正确。  我从 Microsoft 收到的信息是、这在他们之前已经修复了、因此 TI 现在似乎需要更新他们的 SDK。

该信息是否正确?  是否有人尝试使用 IoTHubClient_LL_UploadToBlob API 并在 destinationFileName 中使用正斜线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Karl 的更新、

    我将让社区作出回应、但我将向 Azure SDK 的设计人员提供反馈。

    此致、

    Shlomi