This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:LaunchStudio 中缺少用于控制器子系统的 WL1831蓝牙 QDID

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1835MOD, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640310/wl1831mod-wl1831-bluetooth-qdid-for-controller-subsystem-missing-in-launchstudio

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODWL1831WL1835

 在 www.bluetooth.com 于今年12月10日迁移到 LaunchStudio 之前、WL1831MOD QDID 22475已在搜索列表中提供。

在 LaunchStudio 集成之后、我无法再从新的搜索引擎(https://launchstudio.bluetooth.com/MyProjects/ListingsSearch)中找到 QDID。 据我所知、用户以前的资格和声明会根据 LaunchStudio 自动移至新系统。 但是、现在我无法找到有关 WL1831MOD 的任何信息。

可以帮帮你吗?

此致、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fedrico、

    使用声明 ID 在新的 LaunchStudio 中查找列表似乎要容易得多。 对于 WL1831MOD 和 WL1835MOD、请使用声明 ID D032799。 您还可以在 WL183x 数据表的第一页上找到控制器子系统声明 ID。

    我相信22475是指同一器件的旧声明 ID (而非 QDID)列表。 如果您正在寻找、您可以搜索 D022475。


    此致、
    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vihang。

    感谢您的快速回复。

    D032799 指的是产品"wl8_18xx MOD BT 4.2、1835 MOD"、这与我们的1831MOD 和 BT 4.1不匹配。 您建议的另一 个 D022475 是正确的、因为它符合正确的 BT 规范、尽管 WL1835是 WL1831的子集。 你同意吗?

    祝你一切顺利、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Federico、

    WL1831MOD 和 WL1835MOD 共享相同的蓝牙声明 ID 和 QDID。 就蓝牙 BR/EDR/LE 而言、WL1831MOD 和 WL1835MOD 是相同的。 D022475是这些器件的旧 BT4.1声明、D032799是这两个器件的最新 BT4.2声明。 有关最新声明、请参阅产品数据表。

    希望这可以清除它。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很清楚。 问题已解决。 非常感谢。