工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 CCS 7版本,在 CCS 中,WLAN ap 示例代码被编辑为 WLAN ap 模式,并进行密码身份验证。但我只获得了打开的 wifi,没有身份验证/密码。我在代码下面添加了。
是否有人用密码尝试过此代码。 我正在等待悔过。
静态 int 配置模式(int iMode)
{
char pcSsidName[33];
long lRetVal =-1;
char password[10]="Francis;
unsigned char val;
//passphras[7]='\0';
UART_PRINT ("输入 AP SSID 名称:");
GetSsidName (pcSsidName、33);
lRetVal = sl_WlanSetMode (Role_AP);
ASSERT_ON_ERROR (lRetVal);
lRetVal = sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、WLAN_AP_OPT_SSID、strlen (pcSsidName)、
(unsigned char*)pcSsidName);
ASSERT_ON_ERROR (lRetVal);
Val = sl_SEC_TYPE_WPA;
lRetVal = sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、WLAN_AP_OPT_SECURITY_TYPE、1、(无符号 char*) val);
lRetVal = sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、wlan_AP_opt_password、strlen (password)、
(unsigned char *) password);
UART_PRINT ("器件配置为 AP 模式\n\r\n);
//uart_print ("test JINU\n\r\n"r);
/*重新启动网络处理器*/
lRetVal = sl_Stop (sl_stop_timeout);
//复位状态位
CLR_STATUS_BIT_ALL (g_ulStatus);
返回 SL_Start (NULL、NULL、NULL);
}