This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:解决 CC3220和 CC2650存在的射频问题

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640350/cc3220-resolution-for-coexistance-rf-issue-with-cc3220-and-cc2650

器件型号:CC3220

你(们)好

我在单板上使用 CC2650和 CC3220、因此我担心由于相同频段而导致的共存射频问题。 那么、让我们知道如何在设计中解决这个问题。

请为此分享任何参考设计或应用手册。 我看到了一个使用了 CC2650和 cc3220 的德州设计、因此我确信将会有一些相同的设计指南。

请 参阅随附的文件、以供您参考、其中使用了两个 IC。

e2e.ti.com/.../tidrgi8a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    请参阅下面链接的相关帖子
    e2e.ti.com/.../543784

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    我检查了您的给定链接、但仍然不清楚这6个 GPIO 的用途是什么? 这些 GPIO 与共存射频设计相关。

    此致

    Sumit Ranjan