This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:使用 Energia 的 cc3200的外部计数器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640753/cc3200-external-counter-for-cc3200-using-energia

器件型号:CC3200

我正在进行一个项目、在该项目中、我需要一些东西来对 CC3200上的引脚的正边沿触发器进行计数、但我很难找到任何能实现这一目的的示例。 我正在使用 Energia 、因为我现在要进行原型设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose -

    我找到了一个名为 StateChangeDetection 的 sketch、该 sketch 对按钮更改进行计数并在 UART 上打印出来-这可能是一个很好的起点。