This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:对先前版本的 KRACK 支持

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640682/wl1837mod-krack-support-for-prior-versions

器件型号:WL1837MOD

各位议员

 Intelligraphics 已经为以前版本/修订的 WiLink 解决方案(WM6/7)以及 WL8上以前的驱动程序版本启用了 KRACK 解决方案 (R 8.4和 R 8.6等)。如果在任何早期版本的 WiLink 芯片组上需要 KRACK 更新的任何支持、或者如果您需要 KRACK 验证或测试支持的帮助、请联系 scott.lawson@intelligraphics.com 或 hari.sharma@intelligraphics.com。

  Intelligraphics 提供支持、可在我们提供的解决方案上通过 Wi-Fi Alliance 的漏洞测试设置启用和测试 KRACK 更新。

此致

Team Intelligraphics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、

    感谢您提供信息。 我会将其传递给团队。