This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:HTTP 服务器上用户定义的 POST / GET 端点问题

Guru**** 2566985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640487/cc3220mod-issue-with-user-defined-post-get-endpoints-with-the-http-server

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

在 CC3220SF MOD 上看到自定义 HTTP POST / GET 请求时遇到问题。

我通过笔记本电脑连接到设备、并通过以下命令发送 HTTP 请求:

卷曲10.123.45.1/__sl_G_U.A

由于上面的令牌不是网络处理器可以处理的令牌、我假设它应该调用 SimpleLinkHttpServerEventHandler。

在事件处理程序中、我有一条 UART 写入语句、该语句不会显示在我的控制台中。

我呼叫:

SL_NetAppStart (SL_NetApp_HTTP_SERVER_ID); 

在 我的 ConfigureSimpleLinkToDefaultState 函数中。