This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:支持 CC3200 Wi-Fi 的 NFC 读卡器软件-哪个 SDK?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3200, CC3200SDK, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640439/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3200-wi-fi-enabled-nfc-card-reader-software---which-sdk

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3200SDKCC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

专家:

我希望在 CC3220SF-LAUNCHXL 上构建上述参考固件:( 启用了 CC3200 Wi-Fi 的 TRF7970A-tidcal4):安装程序尝试在 SDK-1.1.0上安装附加包1.1.0

但是 、我们已经在 CCSv7中达到 CC3200SDK_1.3.0。 是否要求我降级 SDK 以评估此软件包?

建议的前进道路是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 CC32200SF、您需要使用 CC3220 SDK 而不是 CC3200 SDK。 CC3200 SDK 与 CC3220SF 芯片不兼容。

    CC3200_NFC_CARD_REader 是 CC3200而非 CC3220的示例。 此示例中的源代码可能可与 CC3220搭配使用、但您需要移植此代码。 需要作出一些努力。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您必须将 CC3200固件移植到 CC3220SF、因为两个器件的 API 不同。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、大家好。 感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为你们都应该得到"解决我的问题"的标签!