请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件: CC3200、 CC3200SDK、 CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
专家:
我希望在 CC3220SF-LAUNCHXL 上构建上述参考固件:( 启用了 CC3200 Wi-Fi 的 TRF7970A-tidcal4):安装程序尝试在 SDK-1.1.0上安装附加包1.1.0
但是 、我们已经在 CCSv7中达到 CC3200SDK_1.3.0。 是否要求我降级 SDK 以评估此软件包?
建议的前进道路是什么?