This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200AUDBOOST:无法基于此找到示例工程

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640337/ccs-cc3200audboost-unable-to-find-example-project-based-on-this

器件型号:CC3200AUDBOOST
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

根据用户指南、有一个示例应用。 但在 CCS 中找不到这样的文件。 平均时间     也不起作用。 需要了解如何通过 CC 3200访问音频编解码器。 但找不到任何指导。 您能不能给我展示一下  

谢谢、

Ayanga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    示例应用程序位于 SDK 中
    ...\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\wi_audio_app

    此致、
    查尔斯·奥