This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL EN 引脚断电序列

Guru**** 2782535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/639218/wl1807mod-wl-en-pin-power-off-sequence

器件型号:WL1807MOD

您好!

在 WL1807的数据表中、我们知道以下电源序列、我们的客户可以很好地控制这些引脚以适应电源序列。

但是、客户仍然担心意外断电、比如电池插头断开、这会损坏芯片吗? (我们知道、在 VBAT 和 VIO 达到低10us 之前、WL_EN 应该为低电平)

如果它会损坏芯片、是否有任何参考设计可以防止这种意外断电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    硬件设计应确保在电源关断时始终保持这种状态。 即使意外地将器件插拔、也是如此。
    应在 VIO 和 VBAT 之前关闭 WLAN EN。

    不遵循这些导线可能会损坏芯片。

    BR、
    陈洛威