This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:用于 RTC 的外部电池

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220MODA, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/639761/cc3220moda-external-battery-for-rtc

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他部件:CC3220SFCC3220MOD

CC3220MODA 是否有使用备用电池(CR2032)为 RTC 供电的选项? 我需要 RTC 具有备用电源、以便在主电池芯片耗尽时保持时间。 由于 CC3220SF 允许您在外部连接时钟、因此它具有相应的容量。 CC3220MODA 附带一个连接到 RTC 的板载 XTAL 振荡器、但我看不到如何使用辅助电池为其供电。 是否有可能的配置、或者我是否需要使用 CC3220SF 进行设计?

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    CC3220和 CC3220MOD 都不提供仅为 RTC 供电的选项。
    LPDS 和休眠模式提供低功耗状态、其中包括 RTC 在内的受限子系统可正常运行。 但是、必须为器件供电、而不仅仅是为 RTC 供电。

    请参阅数据表的表5-2
    www.ti.com/.../cc3220.pdf

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、感谢您的回答。 如果电源状态为 LPDS 或休眠、也许我可以包含一种电源切换到 CR2032的方法。 如果主蓄电池也被拆下、则需要立即切换电源...
    也许更容易坚持使用 CC3220SF。
    谢谢!