This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:建议工作温度

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, CC3220MOD, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/639746/cc3220moda-recommended-operating-temperature

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220MODCC3200MOD

CC3220MODx 系列的大多数规格都将工作温度设置为-40C 至85C、但我找到的一个数据表显示为-20C 至70C (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3200mod.pdf)

工作温度对于预期的设计至关重要、并希望验证其是否准确。 我想 CC3220MODA 中包含的板载晶体振荡器可能会限制工作温度、但无法找到用于此芯片的晶体振荡器来鉴定器件。 是否有人知道该芯片是否真正在-40C 下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有 CC3200MOD 而非 CC3220MOD 的数据表。 CC3200MOD 具有较小的温度范围。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、我错过了这个。 谢谢。