This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220 DNS 名称解析在与 iOS 设备连接时较慢

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/639493/cc3220mod-cc3220-dns-name-resolution-slow-when-connecting-w-ios-devices

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

我在 AP 模式下使用 CC3220、使用与 mysimplelink.net 相连的 iOS 设备时、解析名称总是很慢。  它始终需要~45秒。  45秒启动后、它会非常灵敏、直到您断开连接、然后重新连接。  当我使用10.123.45.1或 mysimplelink.local 作为地址时、这不会在我的笔记本电脑上发生、因此必须是 DNS 解析问题。  有什么想法吗?  我看不到可以更改的任何设置来改进这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试打开飞行模式并将其关闭? 这应清除 DNS 缓存、如果问题是由缓存中存储的无效 IP 地址引起的、则连接速度应稍快一些。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了 CC3220和 CC3200、并且切换到飞行模式并没有改善。