This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:KRACK 补丁

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/638830/wl1835mod-krack-patch

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的 TI:

最让我吃惊的是、TI 声称 KRACK 的修复 程序基于 wpa-supplicant-wl18xx、但提供的补丁程序是  wl18xx-fw-4.bin hostap 补丁程序! 这些是唯一的变化吗?

我已更换  wl18xx-fw-4.bin、可以在基于 AM5728的器件上正常加载它、但无法在 hostap (hostap-daemon-wl18xx)上应用补丁、所有补丁都失败。 我不知道基于 WiLink 8的模块是否需要 hostap 补丁。

 

问题:

我是否需要应用 hostap 床?

修补程序适用于哪个版本的 hostap?

TI 何时会发布 wl18xx-FW-4.bin 的软件包?

 

谢谢、

Divyeshkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divyeshkumar、

    请允许我解释一下。

    当我们调查 KRACK 时、我们发现大多数问题都是通过改变主机模式来解决的。
    在进一步测试后、我们发现一个测试失败、需要固件修复。

    为了通过测试、您必须获取新的 FW 和 hostap 补丁。
    这些测试是在最新的 hostap (wpa_supplicant)版本2.6上进行的。

    我们现在准备的版本中预装了固件补丁、并将在不久的将来(我无法提供确切的日期)发布、但我们预计在未来几周内发布。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这方面的解释很好。

    谢谢陈、

    -Divyeshkumar