This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:配置文件是否在断电时保持不变?

Guru**** 2977290 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/639410/cc3100mod-are-profiles-kept-on-power-outage

器件型号:CC3100MOD

我正在考虑安全地存储 WiFi 凭据、我认为配置文件是实现这一目的的方法。 由于功率限制、我必须在不进行通信时切断 CC3100MOD 的电源。

如果我切断电源,信息是与配置文件一起存储在 NVM 中的器件上,还是在 CC3100MOD 断电时配置文件丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    连接配置文件存储在闪存(sFlash)中、因此是持久的。 只需确保在 API 启动后不删除配置文件- sl_WlanProfileDel (0xFF)。

    1月