This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:具有定制天线的 WL1831MOD 射频预认证

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/638160/wl1831mod-wl1831mod-rf-precertification-with-custom-antenna

器件型号:WL1831MOD

您好!

我在提供的其中一个参考设计中使用 WL1831MOD (http://www.ti.com/tool/wl1835modcom8b )。 该参考设计针对射频测试进行了预先认证(符合 ETSI EN 300 328)(http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Certification_Reports)。

 

但是、我已使用定制天线将参考设计中的天线更改为天线

 

我想知道预先认证是否仍然有效、或者我需要重复什么测试才能获得标准认证?

我仅使用低功耗蓝牙、标准蓝牙已禁用。 那么、如果我不使用标准蓝牙、而只使用低功耗蓝牙、是否还有其他/更少的测试? 我希望在预认证时有安全的时间、因此我想省略所有仍然对定制天线有效的测试。

 

感谢您的支持!

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果新天线为不同类型且增益更高、则视为 II 类允许更改、需要进行额外测试。

    您必须与 TCB 讨论需要执行的测试以及可以省略的测试。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复! 这回答了我的问题!

    此致