This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220

Guru**** 2557070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/639272/cc3220s-launchxl-cc3220

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3200

 您好,

 我使用的是 CC3220S - LAUNCHXL,我从 SDK 中的 adcsinglechChannel 开始。 我的问题是,ADC 无法获得实际值,ADC 采样值等于(实际值/(2.3))。 问题出在哪呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200和 CC3220中的 ADC 在控制方面有一点不寻常。 请参阅( e2e.ti.com/.../638842 )有关 ADC FIFO 的信息。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ty 为您提供答案。

    我可以安排 ADC 基准电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我不明白。 CC3220没有用于外部基准的输入。 不要忘记 ADC 在0 - 1.4V 范围内工作。 超过1.8V 会损坏 ADC 输入。

    1月