This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何了解 http://www.ti.com/lit/an/swra515a/swra515a.pdf 中适用于自托管 CC3220设计的1.4.4欠压缓解技术

Guru**** 2551420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/638346/cc3220s-launchxl-how-to-understand-1-4-4-brownout-mitigation-techniques-for-self-hosted-cc3220-designs-in-http-www-ti-com-lit-an-swra515a-swra515a-pdf

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

看看这张图片、它说增量计数器、什么计数器? 计数器是否大于阈值? 什么阈值? 如何设置阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4774248 -
    SWRA515 (www.ti.com/.../swra515a.pdf、第6页)中图像上方的段落说明了计数器可以保存在寄存器中、并由您的应用代码写入。 寄存器显示在器件=> www.ti.com/.../swru465.pdf 的技术参考手册的第51页 上、阈值将是您在应用代码中使用逻辑语句选择的整数值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 SWRA515 (www.ti.com/.../swra515a.pdf、第6页)中看到上图中的段落、它说:通过在片上寄存器(OCR)中保留一个计数器来跟踪成功的应用程序负载、如果由于过度的功耗而导致电压下降、该寄存器很可能会被保留。 图3描述了上电流程。
    这是否意味着我可以从通用寄存器0~12中选择一个寄存器来保持一个计数器、例如0、1、2、3、3 ... 并假设我将阈值设置为1000? 如何知道我选择的寄存器不会用于其他函数代码?