This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD 上的引脚64的连接

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/637745/wl1801mod-the-connection-of-pin-64-on-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD

您好!

在数据表中、第6页保留了引脚64。
但是、表4-1中的引脚64为 GND。
哪一项描述是正确的?
此外、如果保留引脚、引脚64应该是 NC 还是 GND?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San、
    引脚64应连接到 GND。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、
    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo