This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:接收杂散网络添加了来自 dbus 的信号。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/637678/linux-wl1807mod-receiving-spurious-network-added-signal-from-dbus

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

当设备连接到 Apple 路由器时、应用程序从 dbus 获得虚假的"网络添加"信号。 有时、应用程序每一小时接收一次该信号、有时在一小时内接收到6/7次。 这是已知问题吗? 是否有人知道这个问题背后的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供更多详细信息-哪个主机、SDK 版本、哪个工具报告此警告?

    谢谢