This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:未实现校准命令

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/636796/wl1837mod-calibrate-command-not-implemented

器件型号:WL1837MOD

当我在 wiki 上找到有关 calibrate 命令的信息时、我很有希望、但当我尝试在388 CSK 上使用时、几乎没有任何命令被执行(即、它对除两个或三个命令之外的所有命令都响应"命令失败:不支持操作(-95)")。  有什么交易?  您为什么会提供和记录一个完全无用的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我偶然发现 了一个提示、即我可以通过将 CONFIG_NL80211_TESTMODE = y 添加到 Sources\ti_tools\IPNC_PSP_Arago 内核\kernel\arch\arm\configs 文件中、并使用 ti_config_Sources\RDnC 和 make 从 defconfig_builder.sh 生成的 IPnC 片段来构建内核、从而为校准命令提供支持。  警告:请确保您不要尝试仅从 Source\ti_tools\IPNC_PSP_Arago\kernel 进行构建、因为这仅使用现有的.config 文件、而 IPNC_RDK 构建过程从 dm38x_LSK_csk_only_defconfig 开始、并在构建之前使用 menuconfig 更新.config。  我将看到它是否起作用。

    如果您能更好地记录构建过程、并且在 CSK 文档中的某个位置、而不仅仅是在完全不同的处理器系列的文档中、这些甘蔗开关会更好。  我很惊讶您的工程师花了这么长时间回答我的问题;似乎您甚至不知道自己的软件是如何工作的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    是 CONFIG_NL80211_TESTMODE 需要启用、以便校准器可以发送 nl80211测试命令。 我们已尝试在 wiki 页面上突出显示此内容。 例如 :processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide

    有关 PLT 测试,请参阅:
    TX: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing
    RX: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_RX_Testing

    谢谢
    Saurabh