This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:设置和读取 TX 功率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/636799/wl1837mod-setting-and-reading-tx-power

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

iw 命令似乎支持为 wl1837设置 TX 功率、因为发出类似"iw set fixed txpower 400"的命令似乎不会失败、但似乎也不会产生任何效果。  驱动程序实际上是否支持此命令?  我是否误解了它应该怎么做?  对于所有频率、我希望它强制 TX 功率为4dB。  

此外、这对基站转储和链路命令的输出没有影响、这为信号提供了极低的值(-50dBm)。  由于我仅在传输数据、因此这毫无意义、或者它必须是 RX 电源。  如何确定实际驱动输出信号的 TX 功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我偶然发现 了一个提示、即我可以通过将 CONFIG_CFG80211_WEXT = y 添加到 Sources\ti_tools\IPNC_PSP_Arago 内核\kernel\arch\arm\configs 中的 dm38x_LSK_csk_only_defconfig 文件中、并使用 ISP_ARM\NE\NE\defconfig_builder.sh 构建段来构建内核无线扩展支持内核。  警告:请确保您不要尝试仅从 Source\ti_tools\IPNC_PSP_Arago\kernel 进行构建、因为这仅使用现有的.config 文件、而 IPNC_RDK 构建过程从 dm38x_LSK_csk_only_defconfig 开始、并在构建之前使用 menuconfig 更新.config。  我将看到它是否起作用。

    如果您能更好地记录构建过程、并在 CSK 文档中的某个位置启用这些甘蔗开关、那将会是一件很好的事情。  我很惊讶您的工程师花了这么长时间回答我的问题;似乎您甚至不知道自己的软件是如何工作的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管现在 iwconfig 显示了对无线扩展的支持、并且设置 TX 功率级别会影响 iwconfig 显示的显示 TX 功率级别、 通过系统的电流消耗或通过在天线附近测量的频谱分析仪测量的信号强度测量的实际发射功率似乎没有任何实际影响。  即使将功率设置为0也不会产生任何影响;尽管人们希望系统在该设置处停止流式传输、但 IPNC CSK 应用仍能在该配置中愉快地流式传输 H.264视频。

    TI WL1837MOD 驱动程序似乎不能正确支持无线扩展。  真是个惊喜!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,我们的所有测试都是使用 nl80211完成的,nl80211是当前标准,而不是 wext (wext 现在已被弃用)。 正常运行时不支持设置 TX 功率命令- TX 功率由固件根据通道/调制等决定 我们支持在 plt 模式下设置 TX 功率: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    谢谢
    Saurabh