This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/636892/cc3220

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

问题1. 我无法在64位 Linux 计算机上安装 CC3220 SDK。 从哪里可以获得适用于64位 Linux 的 SDK?

问题2. 如果我以某种方式在32位 Linux 上安装 CC3220 SDK、我将无法获取用于32位 Linux 的 Code Composer Studio (CCS)。

以下链接仅为64位 Linux 提供 CCS:"software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv7/CCS_7_3_0/exports/CCS7.3.0.00019_linux-x64.tar.gz"<a href="">。">software-dl.ti.com/.../CCS7.3.0.00019_linux-x64.tar.gz"">。

此外、请参阅"弃用通知"部分第1点即"Code Composer Studio for Linux 的32位版本已停产、倾向于使用自 CCSv6.2.0以来的64位版本。"

链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

如果事实证明32位 Linux 机器不支持 CCS、那么它对我来说是一个阻止状态。

请提供 CC3220 SDK 以及适用于32位 Linux 或64位 Linux 的 Code Composer Studio。

问题3. 是否可以在同一台计算机上安装两个 SDK、即一个是 am355x SDK、另一个是 CC3220 SDK。

我的计算机上已经安装了 am355x SDK。 在同一台计算机上安装 CC3220 SDK 是否会受到先前安装的 am355x SDK 的影响/干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishali、

    我们只有一个 Linux 安装程序、您是否尝试在32位 Linux 上安装? CC3220SDK 独立于其他 SDK。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我能够在 32位 Linux 机器上安装 CC3220 SDK。 现在、我一直在使用 Code Composer Studio (CCS)、因为它适用于64位机器。

    请阅读我之前文章的第2点、并建议如何获取32位 CCS?

    是否可以在没有 SDK 的情况下运行 CCS? 如果是、如何操作?

    根据我的理解、我只能使用 SDK 运行 CCS。  这就是为什么我需要将 CC3220 SDK 和 CCS 用于任一32位 Linux 机器的原因。

    如果我的理解有误、请改正。

    --

    谢谢、

    Vaishali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伊沙利-  

    请参阅 CCS =>的弃用通知    

    这意味着您需要更新您的 PC 和/或操作系统、因为 CCS 和 SDK 现在正在使用 CCS v7.3。