This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:限制 TX 功率

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/636819/wl1837mod-limiting-tx-power

器件型号:WL1837MOD

由于用于设置 TX 功率的命令行工具似乎不起作用、是否可以修改内核驱动程序以限制功率?  您能否提供有关如何执行此操作的任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我偶然发现 了一个提示、 即我可以通过添加以下内容来构建对内核中的 calibrate 命令(和无线扩展)的支持:

    CONFIG_CFG80211_WEXT = y
    CONFIG_NL80211_TESTMODE = y

    在 Source\ti_tools\IPNC_PSP_Araga\kernel\arch\arm\configs 中的 dm38x_csk_only_defconfig 文件中、并使用 make lsp\defconfig_builder.sh 从 Source\IPNC_RDK 生成。  警告:请确保您不要尝试仅从 Source\ti_tools\IPNC_PSP_Arago\kernel 进行构建、因为这仅使用现有的.config 文件、而 IPNC_RDK 构建过程从 dm38x_LSK_csk_only_defconfig 开始、并在构建之前使用 menuconfig 更新.config。

    如果您能更好地记录构建过程、并且在 CSK 文档中的某个位置、而不仅仅是在完全不同的处理器系列的文档中、这些甘蔗开关会更好。  我很惊讶您的工程师花了这么长时间回答我的问题;似乎您甚至不知道自己的软件是如何工作的!