This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200SDK:CC3200:实现空闲配置文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/636635/rtos-cc3200sdk-cc3200-implementing-idle-profile

器件型号:CC3200SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生、

我尝试按照 CC32xx Idle Profile Application.pdf 和 Idle profile CCS 代码在 CC3200平台上的 Video_camera_prj 中实现电源管理。

但我有一个问题 是系统初始时一直停留在"void TimerGPIOTask (void *pvParameters)" 这个 API 上。

如果标记、系统初始化将正常。

  

您能帮我提供一些 建议吗?

非常感谢。

苏杰布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jebb、

    是否已初始化 g_tWkupSignalQueue? 您也可以直接与我联系以获取问题。

    亚伦