This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:直接 OTA 固件更新

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/636484/cc3200mod-direct-ota-firmware-updates

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

您好!

我了解有一个从 Dropbox 服务器提取固件的 OTA 示例。  但是、是否有任何示例可用于在本地网络上和/或在 AP 模式下直接连接手机/PC 提供固件更新文件?  我的问题是、从云服务器提取固件需要连接良好、如果远程更新旨在解决服务器连接问题、则此路径将失败并使设备无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    所提供的 OTA 示例即使在数据传输中断的情况下也是可靠的、因此这不是一个问题。 本地 OTA 在概念上几乎与基于云的 OTA 相同、因为电话或 PC 充当服务器、IP 是本地而不是全局的。
    如果您需要一些简单的东西、我建议您使用您自己的机制来检索新的 MCU 应用二进制文件、并专注于中的参考代码
    C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\simplelink_extlib\flc

    C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\application_bootloader

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您将我指向此处使用的根参考代码! 我将研究这些链接。

    此外、我注意到您特别提到了 MCU 应用二进制文件。 我是否能够将 OTA 更新扩展到器件上的其他文件(例如服务包和证书文件)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    服务包写入操作是特殊的。 NWP 在 SP 上执行完整性检查、然后将其接受为"真实"SP。
    只要在创建过程中以这种方式定义了其他文件,就可以使其失效防护(在内部保留2个副本)。 文件仅在成功关闭后更新。

    亚伦