This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220未广播其 WiFi/SSID

Guru**** 2580955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749799/cc3220sf-launchxl-cc3220-not-broadcasting-its-wifi-ssid

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我通过以下链接使可移植示例代码正常工作: dev.ti.com/.../wifi_portable.html。

代码的串行终端部分在某 种程度 上工作正常、我能够看到温度、但我无法连接到 simplelink 设备 wifi、因为它无法广播其 WiFi、因此我无法检查托管的网络服务器 在 cc3220上。同样 对于开箱即用示例,D7指示灯从开始就一直亮着,而它应该每2秒闪烁一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已使用 SDK 中的任何预编译示例刷写了器件? 您的 LaunchPad 中运行的代码是什么?

    根据您的描述、听起来开箱即用、红色 LED 常亮表示器件与 AP 的连接良好。

    您应该会在终端打印输出上看到已连接的 AP。 您能看到它吗?

    如果您知道什么是 AP、则可以连接到同一 AP、并在浏览器中键入 IP 地址并进行连接。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TI 的说法、cc3220附带了预刷 写的开箱代码、它没有得到未连接到移动热点/wifi 的配置、并且在我能够连接到 cc3220 wifi 的 ap 中、它的网页正在打开、但加速计的数据没有出现。所以、 我尝试了另一个可移植的代码、它也无法完全正常工作。如果可能、建议使用一些简单的示例来尝试我的设备的 WiFi 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然会选择 OOB 示例、因为它包括配置和 http 通信。

    您可能在器件处于配置模式时连接到了器件。 您可以连接到它并获取页面、但无法执行任何 http 事务(因为它处于配置过程中)。

    我建议重新刷新 OOB 项目并重试。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次刷写了 OOB 示例、但仍然停留在相同的位置。CC3220在配置模式下无法正常工作、当我连接到由 cc3220广播的 wifi 时、CC3220上托管的网页将打开、但不会更新来自 acstalometer led 传感器的数据 认为主板可能有故障、尤其是网络处理器部件。还请指导我如何更换/更换设备?