This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220SF-LAUNCHXL:cc3220sf

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750177/rtos-cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用 cc3220sf。

有一种方法或示例可以将 cc3220sf 连接到 PC、并将其识别为大容量存储设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220SF 芯片没有 USB 接口。 您需要使用另一个 MCU 或 USB PHY 芯片来添加此功能。 A AM 不知道任何具有此功能的示例。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 BOUT SSH? 我阅读了关于 Display 的内容...如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220不支持 SSH、但我认为您可以自行实现此功能。 最重要的是 CC3220支持安全套接字(SSL/TLS)。 休息由你决定...

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 如何使用 fatsd 读取和写入文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FatFs 是 CHAN 的第三方库( elm-chan.org/.../00index_e.html )。 您可以根据需要实现它。 但我不知道具有此功能的 CC3220的任何示例/从外部闪存读取数据/(不是 sFlash!) 通过 UART/格式化为 FAT 文件系统。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我指的是 fatsd_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例。
    使用此示例、可以读取和写入放置在外部闪存上的文件。
    通过 UART ...??
    ...显示...???
    建议
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 此示例不使用 sFlash。 此示例用作存储 SD 卡。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我知道...
    我可以通过 UART 从 SD 卡读取或写入文件吗?
    是否有这样的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SDK 中没有具有此功能的示例。 但使用可以自行将此功能(UART 支持)添加到"fatsd"示例中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asaf、

    我们支持通过 SDHC 外设与 SD 卡进行通信。 有关此外设的更多信息、请参阅 TRM 第11章。

    Jesu