This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TIDEP-0083错误:连接到服务器失败

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/742570/launchcc3220modasf-tidep-0083-error-connection-to-server-failed

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0083

大家好、TI 专家、

 

下面的 E2E 胎面还有一个关于 TIDEP-0083的问题。

http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/686966

 

我在包含代码修改的 E2E 主题指南中成功运行了此演示。

谢谢!

 

但是、突然、我发现了如下错误、今天再次如此。

  

问题:

你是否有相同的经验?

 

如果您考虑检查行为并告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    您将哪个根 CA 用于您的项目?

    此致、
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我们使用基于以下 E2E-THread 的"DigiCert 全局根 CA 证书"。

    http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/686966

    如果您告诉我们如何解决此问题、我们将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    我在最后重复了这个问题 执行 sl_connect()时,报告错误-688。 这通常与 TLS 连接中使用的错误根 CA 证书相关、但由于我们使用 DigiCert 全局根 CA 已有一段时间、没有出现看起来奇怪的问题。

    我仍在调试此内容、下周将为您提供更多信息。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我理解这种情况。
    我们正在等待答案。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误您的时间、但我仍在调查 IBM Watson 的问题
    IBM 安装程序中涉及的根 CA 证书错误或不正确,似乎没有常见的错误,因此我需要更多的时间进行调试。 其他工程师也报告了此问题、因此我会积极调查并预计在月底之前解决此问题。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您向我们发送您的情况。
    非常感谢您的帮助。

    我们正在等待答案。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matusan、

    我仍在处理这个问题。 感谢您耐心等待我继续调试、并将在两周后提供另一个更新。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您向我们发送您的情况。
    非常感谢您的帮助。

    我们正在等待您的更新。

    此致、