This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:如何制作 SWI

Guru**** 2554440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/744764/rtos-cc3220-how-to-make-swi

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想每1分钟调用一次函数、我知道如何执行此 TI-RTOS 吗?

我也不理解如何将消息/事件从一个任务发送到另一个任务?

请任何人帮助我理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghunandana、

    您的问题似乎不是特定于部件、但 TI-RTOS 专题讨论会系列可以帮助您进行实施。

    下面介绍软件中断: training.ti.com/ti-rtos-workshop-series-6-10-using-swi


    谢谢、
    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我尝试使用基于计时器的软件中断。
    我使用了 TI 的 OSAL、它易于使用且 API 较少。因此、我对软件中的 TI-RTOS 使用感到困惑。

    我的目的是要知道
    针对 CC3220 SDK simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05、在 TI-RTOS 应用程序中的任务之间创建/处理 SWI、调用/处理任务中的事件、发送/rcv 消息

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghunandana、

    您是否回顾了我提到的研讨会? 您还可以在 TI Resource Explorer 上查看有关 TI RTOS 和 TI 驱动程序的一些资源:
    dev.ti.com/.../
    dev.ti.com/.../

    谢谢、
    Alexis