This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:HTTP POST 至....elasticbeanstalk.com

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749651/cc3200-http-post-to-elasticbeanstalk-com

器件型号:CC3200

大家好、

我有一个应用程序、如果我将其发布到亚马逊服务器以外的其他产品:us-east-1.elasticbeanstalk.com 、则一切正常。

但是当我尝试使用亚马逊地址(全名看起来类似于 :apptest-env.ezmkemztes.us-east-1.elasticbeanstalk.com) 时,它无法连接到 HTTPServer。  (更具体地说,我认为它不会获得有效的 IP 地址,因为当我在 PC 上执行 ping 地址时,我得到18.213.130.255,  255看起来像广播地址,请求超时。 )

如果您熟悉 mysimplelink 代码、则在初始化 httpClient 时会出现问题。

CC3200库中是否有办法使用服务器名称而非 IP 地址进行 HTTP POST?  (示例?)

谢谢、
Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Gen1器件(CC3200)、您需要使用 主机名调用 sl_NetAppDnsGetHostByName() API 并获取 IP 地址。

    对于 Gen2 deviecs (CC3220)、您可以选择 作为 HttpClient_connect()下的参数。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您的回复。  很抱歉耽误了很长时间(繁忙的一周)  我正在使用 CC3200MOD 器件如何判断是第1代还是第2代?   

    您有一个我可以参考的示例吗?   

    再次感谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    重新阅读您的答案后、我看到 CC3200是第1代、CC3220是第2代。

    您好像回答了我的问题。 (由于 CC3200需要 IP 地址、我无法使用它。)

    谢谢、
    Bob