This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:连接 CC3200时的 NETCOMM NF18ACV 客户端连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750053/cc3200-netcomm-nf18acv-client-connection-when-cc3200-connects

器件型号:CC3200

我有一台主无线路由器(NETCOMM)、它通过以太网电缆连接了一台无线路由器(NETGEAR)、该以太网电缆在房子的两端用作交换机、以覆盖房子的范围。  CC3200与 NETGEAR 建立了无问题联系。  问题在于、CC3200一旦与 NETGEAR 关联、NETCOMM 路由器就不允许任何其他设备与其连接、直到 NETCOMM 路由器关闭电源后再打开。  与 NETGEAR 关联时、CC3200已编程为定期在端口50000至255.255.255.255上广播256字节数据包。

我有一个 pdf、其中显示了两台路由器的系统设置和配置设置-如何附加此 pdf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用"插入文件"图标添加文件。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC3200withNETCOMMRouter.pdfHiShlomi、

    请参阅随附的:

    谢谢

    Emilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢分享、

    端口50000到255.255.255.255上的数据包原因是什么? 我想这是 UDP 数据包、对吧? 为什么不再次发送到 UDP 广播地址(与器件在配置过程中所做的一样)?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米

    感谢您的回复。

    CC3200由路由器分配 IP 地址。

    端口50000上的数据包广播包含标识符文本、当客户端检测到标识符文本时、该标识符文本用于确定分配的 IP 地址、然后可以在客户端和 CC3200之间建立 TCP 连接。

    Rgds

    Emilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用全地址广播时,路由器可能会产生隐式影响。

    我建议的是通过网络 IP 广播进行传输、例如192.168.1.255。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Shlomi -将使用租用的 IP 地址并修改最后一个八位位组。
    将在几天内告知我的结果。
    Rgds
    Emilio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什洛米

    因此、我尝试了您的建议:

    租赁给 CC3200的 IP 地址为192.168.43.83。

    我将 UDP 封包广播到192.168.43.255。

    但也会出现同样的问题- 只要 CC3200与路由器关联并开始 UDP 广播到192.168.43.255、在路由器硬复位(断电)之前、任何客户端都无法连接到路由器。

    TP-link TD-W8960N 调制解调器/路由器也会出现这种情况。

    其它路由器工作正常

    有什么建议吗?

    Rgds

    Emilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilio、

    因此、两个品牌的路由器在获得 IP 广播时似乎冻结了、而所有其他路由器都没有遇到这种情况? 这是真的吗?

    如果另一个非 simplelink 工作站也在执行相同的操作、会发生什么情况? 您可以首先 ping 广播 IP 地址、但最好将 UDP 广播发送到与 simplelink 设备相同的端口。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,什洛米
    是的、我们正在进行大约30次现场试验、两台路由器正在遇到问题。
    是的、我会尝试它。
    此外、我还将增加两次广播之间的时间间隔(当前设置为1000ms)。
    我还调查了让我们的应用程序 ping simplelink 设备以确定 IP 地址、但这非常慢、并不总是成功。
    我还联系了 TP-LINK。
    感谢您的支持。
    Rgds
    Emilio