This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220:CC3220 LPDS

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750886/compiler-cc3220-cc3220-lpds

器件型号:CC3220

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

我想在 CC3220 alwaysConnected LPDS 模式下唤醒 PRCM_LPD_HOST_IRQ PRCM_LPD_GPIO PRCM_LPD_TIMER、但在 SDK 中找不到示例。 我不知道如何执行。您能为我提供一个实际示例以了解如何实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有任何实际示例来说明 LPDS 的工作原理。 但是、我们提供了 API 文档、供您查看 。 其中的一些 API 允许您配置 LPDS 的电源以及唤醒配置。  

    希望这对您有所帮助。

    -Jesu