This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220的最高结温

Guru**** 2538500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750706/cc3220-the-max-junction-temperature-of-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

温度对于我客户的设计至关重要。 它们的设计中涉及高速 DSP、并且 PCB 尺寸非常小。  高速 DSP 将发出热量、而 CC3220非常接近它。   他们需要了解  热 设计的最高外壳温度或最高结温。 但是、从我们的数据表中、只能知道4.13时的热阻特性以及 模糊的"环境温度范围:–40°C 至+85°C"。  

请根据以下公式提供参数。 谢谢。  

最高结温=最高外壳温度+QjcxW 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    CC3220的温度不能超过120°C、否则器件可能会关断或不符合预期性能。 数据表中的第5.13节可与绝对最大工作温度一起使用、以确保结温不会超过这个值(例如、85°C + theta-ja)。

    BR、