This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:将供应商证书目录写入 OTP 的要求

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750517/cc3220sf-launchxl-requirements-for-writing-vendor-certificate-catalog-into-otp

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

你(们)好

使用 串行闪存"MX25R3235FM1IH0"引用文档 SWRU547 (@第3章)被规定为最低要求。

  • 是否有支持外部闪存 OTP 中的"供应商证书目录"的其他闪存器件列表
  • 他们使用哪些命令来访问外部闪存上的 OTP?
  •  是否可以在不使用 Uniflash 的情况下写入此 OTP (即:CC3x20_Embedded_Programming_2_0_0)?

谢谢、此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    OTP 支持的闪存器件应与 CC3220SF 支持的闪存器件相同。 支持的闪存器件可在 www.ti.com/.../swra515.pdf 中找到。 我认为 MX25R3235FM1IH0恰好是在编写 OTP AppNote 时经过测试的版本、但我将对此进行仔细检查。

    OTP 区域的访问由 NWP 在内部完成、无需主机 MCU 干预。

    应该可以在不使用 Uniflash 的情况下写入 OTP 区域。 但是、必须通过 Uniflash 创建具有 OTP 区域的 CC3220映像。

    我将与设计 OTP 功能和后续操作的工程师仔细检查上述信息。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    但参考文档 SWRU547、最低要求是定义的闪存(有关指向文档的链接和闪存类型、请参阅原始文章)。
    我知道、NWP 在我无法控制的情况下访问闪存。 因此、我对该功能所需命令的问题。 根据我所知、并非所有支持此 OTP 功能的闪存器件。

    我已经根据使用纤体的描述(SWRU547)准备了 OTP.inf。 直到知道我们正在使用 slimagecreator (CLI)构建映像、并使用 CC3x20_Embedded_Programming_2_0_0工具进行编程。 直接使用 UniFlash 不是一个选项、因为每个产品都在文件系统上有其特定的文件。 根据我的理解、也可以使用命令行中的 slimagecreator 对映像进行编程。

    此致、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    Macronix 器件型号是目前唯一支持的型号。 原因是、与其他串行闪存功能不同、OTP 在操作码方面不是标准化的。

    您可以使用 Uniflash CLI 对映像进行编程、但不能使用嵌入式编程包进行编程。 原因是 OTP 实现应用于引导加载程序阶段、因此应首先将专用代码下载到器件中。 目前、这段代码仅存在于 Uniflash 中。

    此致、

    Shlomi