This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750477/cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我在按照 https://mongoose-os.com/docs/quickstart/setup.md 教程进行操作时遇到问题 , 但是当我刷写 电路板(步骤6)时,我在  设备日志窗口中看到一条消息“读取错误 EOF”。 我在谷歌上找不到任何帮助.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我会仔细检查 CC3220 Launchpad 上的跳线设置。 电路板应如下图所示:


    如果这不能解决问题、那么您必须寻求 Mongoose OS 团队的支持、因为 mos 工具不是 TI 能够直接支持的工具。 我建议您使用他们的论坛:

    https://forum.mongoose-os.com/

    或聊天:

    https://gitter.im/cesanta/mongoose-os

    此致、
    Michael