This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:可用于 CC3220电路板的最佳可用摄像头参考设计。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749814/cc3220-best-available-camera-reference-design-available-for-cc3220-board

器件型号:CC3220

您好!

我正在构建一个摄像头+WIFI 产品、并正在考虑使用该产品的 CC3220。

浏览 TI 网站、我看到旧版 CC3200芯片曾经存在一些旧版摄像头参考设计。  存在两种解决方案:

- SimpleLink CC32xx-OV788

-此 Websock 摄像头示例中使用的 CC3200CAMBOOST

不幸的是、我无法找到购买此类电路板的方法。

Q1:对于基于摄像头的 WiFi 产品、我可以研究的推荐硬件+软件解决方案是什么?

Q2:如果不存在适用于较新 CC3220的摄像头参考设计、如何为较旧的 CC3200购买上述产品之一?

感谢您的专家建议!

  Jean-Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC3220-OV788参考设计似乎也不可购买。 从何处购买缺失的"OmniVision OV788参考板 V3"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您正在参考 这个 http://www.ti.com/tool/CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE?

    不应该是问题、但让我内部检查一下?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让-皮埃尔-
    www.ti.com/.../swra599.pdf 中讨论的 BOOSTXL-OV788ADAPT (适用于 CC3200或 CC3220)可通过 TI 网上商店、Digikey、Mouser 和 Arrow 获取。

    请参阅=> www.ti.com/.../BOOSTXL-OV788ADAPT

    此参考的 OmniVision 部分可从 Arrow -
    www.arrow.com/.../omnivision-technologies

    我看到他们在 Arrow 网站上显示了14周的交货周期-我们将联系 OV 人员、看看这是否是真实的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您宝贵的时间。

    我指的是可能的"最佳摄像头参考板"。  到目前为止、我已经计算出三个以前可用的电路板、但这三个电路板似乎都不再销售。

    可能还有其他... 我希望做的是从最佳/最新参考设计中购买和学习、以便我可以查看 CC3220是否是我们视频+ WiFi 消费类产品的可行平台。

    再次感谢! )  

     Jean-Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    感谢您宝贵的时间。

    我确实看到电平转换器仍然可用、但正如您在摄像机上看到的14周前置时间一样。

    非常感谢您就三个参考设计中哪一个是"最佳"以及我可以在何处实际购买一个提出建议!

    (大多数 TI 页面都有一个无法正常工作的"立即订购"按钮!)

    谢谢! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将我的问题集中在那些*没有*视频处理器的参考设计上、例如视频中心样片中使用的 OV788。

    我们的是一款低成本产品、可将低成本 CMOS 成像仪直接连接到 CC3220。  (例如、我们将使用静态图片而不需要流式传输视频)

    从何处购买可帮助我们将 CMOS 成像仪直接连接到 CC3220的参考板?

    谢谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让-皮埃尔-
    为了结束最后一个主题-我确实与 OmniVision 联系、他们建议提前2-4周而不是14周、他们将与 Arrow 一起采取行动来更新此主题。

    转到下一个查询-通过什么接口? SPI 还是并行? 这两种方法都应该可行-但我知道的最后一种方法是通过并行接口、我可以看到 Ali 在 www.aliexpress.com/.../32787461327.html 上提供了这种方法 -这是否能帮助您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好、感谢您对此进行深入研究。

    2-4周比14周好得多、我们期待部件的可用性。

    根据接口、我更喜欢尽可能高效的方式、因此我希望并行接口具有最佳性能。

    我很高兴看到阿里的部分。  您是否碰巧知道我可以从何处购买可与之配合使用的 CMOS 成像仪?

    谢谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我不熟悉上面所链接的电路板 Josh、但它似乎是您希望直接并行连接到成像仪的结果。 MT9D111模块似乎在该站点上有一个列表

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好、我终于找到了一个可以与库存中的电路板配合使用的摄像头! (搜索之后、我找不到较小的"手机模块"、但找到了较大的模块、并将使用该模块进行测试)

    我能找到的唯一相机库存是 www.aliexpress.com/.../CF2020C.html

    因此、我将拥有将摄像头连接到 CC3220的特定方法所需的一切。 这是最好/最推荐的方法吗? (其他非视频参考设计是否更好?)

    谢谢! )