This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:是否有计划对 SDK 进行更新?

Guru**** 2579155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/747259/ccs-cc3220-any-planned-updates-for-sdk

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

根据我们的质量管理系统、我需要确定我使用的各种 SDK 的修订版本、并需要将源文件拉入我们的存储库进行跟踪。 在提交到 SDK 的当前版本之前、我是否应该了解任何计划中的 SDK 更新?   

谢谢!

Russ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russs、

    我们每季度提供 SDK 更新。 当前计划的下一个更新应在1月进行。

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vincent。 是否有任何问题跟踪或有关版本中计划的内容的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Russell、

    我们为每个 SDK 提供了版本说明、其中介绍了更改或更新。

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着在发布之前无法知道预期的内容。 没关系、我只是想澄清一下。
    谢谢
    Russ