This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:传输速率

Guru**** 2526290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/746292/cc3220mod-transmission-rate

器件型号:CC3220MOD

尊敬的 TI 专家:

我发现 CC3220MOD 的 SD 主机具有以下三个引脚:CLK,CMD、DATA0、

这是否意味着我只需要将 SD 卡连接到 CLK,CMD、DATA0; 不需要数据1 2 3?

它能达到多大的速度?它能支持  300KB/S 的图片传输吗?

我是这一领域的新~,希望您能帮助我~非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《黎明》、

    我将介绍我们的 TRM、它描述了我们支持 SD 主机实现的规格。

    www.ti.com/.../swru465.pdf
    第11.1节

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以达到多大的速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 SD 主机时、我能知道传输速度吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《黎明》、

    最大速度为24MHz。

    此致、
    VR