This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 至 CC3220SF 与外部互联网的通信-使用 intranet (射频数据通信)示例

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/745152/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf-to-cc3220sf-communication-with-out-internet---using-intranet-rf-data-communication-example

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用 CC3220SF 到 CC3220SF 通信(无线),但我需要使用 Interanet 通信实现 WiFi 射频数据通信。 一个连接器和多节点通信。 如果在这种类型的电路板上有任何可能,任何其他的无线 WiFi 到 Wifi 通信(基于射频)(不是基于互联网和热点)都需要一个基于射频的 Interanet 通信,以及如何设置连接器和日常节点编程。 任何人都可以帮助我...

谢谢  

Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Selva、

    我正在尝试了解您正在寻找的内容。 您是否正在尝试将多个设备连接到一个 AP、并将数据从一个设备发送到网络上的多个设备? 这可以通过多播数据包或广播 UDP 数据包来实现。

    此致、
    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai VR、

    是的,我想要这个,如何在单个设备中连接多个网络,任何其他示例,在多播数据包中

    谢谢

    Selva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    网络终端示例是否正常工作?? WiFi 板对板通信(数据传输)、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Selva、

    您是否仍有问题?

    此致、
    VR