This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:WLAN 事件-无"已连接"事件

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750046/cc3220mod-wlan-event---no-connected-event

器件型号:CC3220MOD

大家好!

我们将最新的 SDK 2.30与 LAUNCHXL 配合使用。

如果电路板配置为客户端以连接到给定的 AP。 当它第一次连接时、我们得到 了一个 sl_WLAN_EVENT_CONNECT、这很好。  

现在、如果 AP 关闭(我们收到 sl_WLAN_EVENT_DISCONNECT 事件)、然后再次打开。 当尝试再次连接到该 AP 时、不 会触发事件 SL_WLAN_EVENT_CONNECT。 这是一个惊喜、因为以前版本的 SDK 就是这样。 我们的架构基于该事件、现在已损坏...

您是否故意更改了该行为?  

谢谢  

文森特五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚使用最新的 AT 命令示例对其进行了测试、如果使用配置文件并将连接策略设置为 autoce+fast、它将按预期工作。

    您是否使用手动连接或配置文件?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能再再现了...

    如果需要、我将重新发布。

    非常感谢 你的时光