This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120MOD 服务包(模块内的驱动程序)版本与 SDK 主机驱动程序版本兼容。

Guru**** 2763305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/750133/cc3120mod-cc3120mod-service-pack-driver-inside-module-version-compatibility-to-sdk-host-driver-version

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好!

我需要了解旧服务包与新 CC3120主机驱动程序 SDK 2.30.00.10的向后兼容性? CC3120服务包(模块驱动程序)和主机微控制器驱动程序(SDK 版本)之间将存在一些向后兼容方法   

如何查找 CC3120MOD 的 Service Pack (CC3120模块闪存中的驱动程序)版本、是否有命令可获取 Wifi 模块的 Service Pack 版本?  

我在网上找到了主机微控制器的 SDK 版本列表。 我需要了解这些 SDK 版本如何向后兼容模块服务包(CC3120闪存内的驱动程序)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过调用 sl_DeviceGet ()来获取服务请求版本,如 device.h 头文件中所述。

    请参阅:

    pConfigLen = sizeof (ver);
    pConfigOpt = SL_DEVICE_General_version;
    sl_DeviceGet (sl_device_General、&pConfigOpt、&pConfigLen、(_u8 *)(&ver));
    printf ("芯片%d\nMAC 31.%d.%d.%d.%d.%d\nPHY %d.%d.%d.%d.%d\nNWP %d.%d.%d\nROM %d\n 主机%d.%d.%d.%d.%d.%d%d\n"、
    Ver.ChipId、
    ver.FwVersion[0]、ver.FwVersion[1]、
    ver.FwVersion[2]、ver.FwVersion[3]、
    ver.PhyVersion[0]、ver.PhyVersion[1]、
    ver.PhyVersion[2]、ver.PhyVersion[3]、
    ver.NwpVersion[0]、ver.NwpVersion[1]、ver.NwpVersion[2]、ver.NwpVersion[3]、
    版本 RomVersion、
    SL_MAJOR VERSION_NUM、SL_MINOR VERSION_NUM、SL_VERSION_NUM、SL_SUB_VERSION_NUM); 

    在兼容性方面、唯一的不匹配情况是您调用添加功能的新 API、但除此之外、它应该是兼容的(即使是旧 SDK 与新 SP、反之亦然)。

    此致、

    Shlomi