This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835 MRC、添加了外部 LNA

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/747577/wl1835mod-wl1835-mrc-add-external-lna

器件型号:WL1835MOD

你(们)好

为了实现更远的距离、并且由于我们无法访问任何 RX/TX 信号引脚、我们希望尝试在 MRC 配置中的辅助 Wi-Fi 天线上添加外部 LNA。

您是否看到任何副作用,或者它是否可以无缝工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您无法在 WL1835MOD 上添加外部 LNA。 射频路径共享 RX/TX、因此与外部 LNA、您将无法接收传入信号。 这不是受支持的选项。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riza:

    感谢您的回答、但让我澄清一下这一请求。

    在 MRC 模式下、建议 ANT2仅在接收模式下工作、这就是我要求获得类似场景相关经验的原因。

    我不希望在 TX 端与嵌入式 PA 进行交互、即使它们共享路径也是如此。

    有人可以确认吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    很抱歉、在我之前的帖子中、我想说您将无法在天线2上传输外部 LNA。 我相信我们在这里的同一页上。

    尽管如此、不支持外部 LNA 选项、因为我们的 FW 不支持 GPIO 切换 LNA 上的启用、因为在所有条件下都不应将 LNA 保持为活动状态。 此外、添加外部 LNA 意味着模块化认证无效、需要进行额外的认证测试。

    在处理我们的固件和设置器件时、选择1或2根天线。 如果您选择2、它会自动选择 MIMO、则 MRC 将根据内部 FW 算法启动。 添加 LNA 不是一个考虑的选项、可能会破坏 FW。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的回答、但仍有一些问题尚不清楚。

    根据我的理解、必须直接启用 MIMO、不仅要设置装备的天线、还要强制 MIMO 配置 HT.MODE = 0x00、

    其他配置选择 SISO40/SISO20。

    您能确认吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是设置"wl18xx.ht.mode = 0x00"启用 MIMO 模式。 该配置支持 MIMO 以及 SISO20/SISO40

    Saurabh