器件型号:CC3220
大家好、
我希望在不使用"TI SimpleLink Starter Pro"应用的情况下配置 CC3220器件、并打算添加"路由器 SSID"、密码和 URL/自定义数据"以自定义我的应用。
有人能帮我如何使用智能手机或 PC 以及浏览器实现这一点 吗?
我不知道 SSID 或密码等配置的数据是如何接收和存储在 CC3220存储器中的、也需要执行相同的操作? 任何人请告诉我如何详细说明/记录。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CC3220
大家好、
我希望在不使用"TI SimpleLink Starter Pro"应用的情况下配置 CC3220器件、并打算添加"路由器 SSID"、密码和 URL/自定义数据"以自定义我的应用。
有人能帮我如何使用智能手机或 PC 以及浏览器实现这一点 吗?
我不知道 SSID 或密码等配置的数据是如何接收和存储在 CC3220存储器中的、也需要执行相同的操作? 任何人请告诉我如何详细说明/记录。
谢谢你
尊敬的 Michael:
我按照您的建议执行以下步骤:"mysimplelink.net/settings.html"收到响应"404-Sorry page not found"
"mysimplelink.net "正在获取响应、请参阅随附的屏幕截图""
我使用的是"simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05"
我的目的是按照所附屏幕截图创建我自己的 html 页面、并按照您在"mysimplelink.net/settings.html"中所述进行配置
此外、在 同一页面中进行配置时、我希望接收更多的数据。
根据 NWP 第8章、我认为我必须创建自己的 HTML 页面、但我希望并需要将其存储在文件系统中。 需要一些指南来创建 html 页面并添加到文件系统中。
谢谢你
您好!
您是否正在使用开箱即用项目? 如果您不使用提供的.zip Uniflash 项目、则您将没有我在上一篇文章中介绍的 HTML 页面。
在任何情况下、您在屏幕截图中显示的内容都很可能非常相似。 如果您单击"Profiles"选项卡、您应该可以访问所有 Wi-Fi 配置文件设置。 您可以在此处添加 AP 信息以执行配置。
我建议您查看该 HTML 文件的来源、了解它的工作原理、然后根据您自己需要的功能和品牌调整它。
此致、
Michael
尊敬的 Michael:
是的、我将按原样执行、但我希望查看我发送的用于应用程序的附加数据。
让我们看看我 的 e2e.ti.com/.../settings.html
在"配置文件"的"添加配置文件"下、我添加了"域、 获取 URL 和发布 URL"。 我要将这些字符串数据定向到应用程序。
或者、您能帮助我创建一个 html 页面、如 e2e.ti.com/.../urlconfig.html
在按"提交"后可以将数据发布到我的应用程序、同样的数据应该在应用程序 http 处理程序中成功/收到后直接发送到 settings.html
我遇到了问题、因为我不熟悉 html。
谢谢你。