This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:前置稳压模式相关问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/748779/cc3120-preregulated-mode-related-questions

器件型号:CC3120

我们的设计需要通过有限的存储能量组件-电容器和电感器来满足本质安全的要求。

我们需要在预稳压模式下运行 CC3120、因为我们无法使用与内部开关稳压器关联的电感器。  

以下问题与 CC3120在预调节模式下运行有关:

1) 1)可使用的最大预调节电压是多少。

2) 2)内部开关处于活动状态的标准是什么-我们了解到、在预稳压模式下、开关处于不可用状态。

3) 3)是否可以选择通过单电源电压在预稳压模式下运行器件? 我们可以为 VDD_DIG1和 VDD_DIG2引脚提供单独的电源轨电压。

无法从数据表中确定上述信息。

  谢谢- Derek

  谢谢- Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek、

    1) 1)最大预稳压模式电压为1.89V。
    2) 2)按照数据表中的图6-1精确地配置 CC3120的引擎区域。
    3)参阅数据表中的预稳压模式原理图(图6-2)、"1.85V"和"VBAT_CC"可由最高1.89V 的单电源供电 无需向 VDD_DIG1和 VDD_DIG2或引脚9和56提供电压。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的回复-此信息对我们的设计非常有帮助。

    为了进一步阐明引脚9和56要求:

    • 引脚9 - VDD_DIG1 -在数据表中描述为数字内核电源(1.2V) -如果我们不在此引脚上提供电源、则内核是内部提供的?
    • 引脚56 - VDD_DIG2 -在数据表中描述为数字电源-  如果我们不 在此引脚上供电、它是否在内部供电?
    • 我们可以使引脚9和56保持开路-无需电源或去耦电容?
    • 如果不必为这些引脚供电、那么为什么参考设计会将它们显示为已连接-不为这些引脚供电是否存在任何缺点。

      谢谢- Derek

      谢谢- Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    很抱歉、您的方向错误、但我所说的是什么

    "...无需为 VDD_DIG1和 VDD_DIG2...提供电压..."

    是 VDD_DIG1和 VDD_DIG2不需要对引脚施加"单独的电源轨电压"、也强烈建议不要使用。

    为了使 CC3120器件在预稳压模式下正常工作、请按照数据表图6-2所示的参考设计进行操作、其中引脚9和56通过一个具有两个0.1uF 和一个10uF 去耦电容器的2.2uH 电感器连接到引脚43 (DCDC_DIG_SW)。 引脚43是数字直流/直流转换器开关输出。 必须实现2.2uH 电感器、因为它是内部 DC-DC 开关机制的关键部分。

    希望这对您有所帮助、