This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:将 AWS EC2上托管的 Web 服务器与 CC3220SF 相连

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/749704/cc3220sf-launchxl-connecting-a-web-server-hosted-on-aws-ec2-with-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

你好

我在 AWS EC2服务的某个实例上运行了一个 Web 服务器。 此服务器使用 LAMP 堆栈。 是否有人可以告诉我如何将传感器数据从 CC3220SF 连接并发送到我的 AWS EC2实例服务器? 我不想使用 AWS IoT 解决方案、因为我的 Web 服务器使用 HTTP 而不是 MQTT 作为协议。 请提供建议。

BR

Shubhankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubhankar -  

    在 AWS 知识中心上、我发现这似乎是答案、或者至少是一个起点=>  /